This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE7906

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920, AFE7950, AFE7900, AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1200512/afe7906-afe7906

器件型号:AFE7906
主题中讨论的其他器件:AFE7920AFE7950AFE7900

我们有很多参考设计可与 AFE7900、AFE7920和 AFE7950一起用于设计 AFE7906、更新的设计是 AFE7920于2022年7月开发。

我们希望使相位平衡具有3度,这是 在连接 FPGA 到 LMK 时,在 sysref 和设备时钟之间保持组长度匹配所必需的。 ?

此致、

Estankar Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etankar:

    为了同步多个 AFE 器件、您需要将 sysref 对与 AFE 器件之间的匹配长度进行匹配、设备时钟也是如此。 您可以使用 LMK 延迟特性来帮助实现这一点。

    但是、您不需要在从 LMK 到 FPGA 的参考频率和器件时钟之间进行长度匹配、但通常大多数用户都会匹配它们的长度。

    此外、在任何时钟或参考频率 P/N 对之间、我们建议匹配这些长度、+/-5至10mil 可能会比较好。

    此致、

    Rob