This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:AFE80xx 和 AFE80xxEVM

Guru**** 2652505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8092, AFE8000, AFE8030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1200547/afe8000-afe80xx-and-afe80xxevm

器件型号:AFE8000
主题中讨论的其他器件:AFE8092、、 AFE8030

大家好

我们对使用 AFE80xx 系列和 FPGA 系统进行一些原型设计感兴趣

三个问题-

1.是否对 AFE8000、AFE8030和 AFE8092之间的差异进行了总结/解释、以便我们找出哪种方法最适合?

2.全部在 EVM 上可用。 是否提供 AFE8000AFE、AFE8030AFE 和 AFE80902AFE? 如果是、区别是什么?

3.我们想使用 Xilinx VPK120开发板(高级 Versal 系列)-您能评论一下 AFE80xx 是否就此进行了测试以及此 FPGA 平台有哪些支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    1. AFE8000 与其他两个器件之间的主要区别在于、AFE8092和 AFE8030更适合无线基础设施应用。 AFE8000是我们的目录器件、而更多的是通用器件。 在这些器件的数据表中、您还可以看到它们之间的差异在于通道数、射频频率范围和某些数字特性。

    2. AFE8000和 AFE8092均具有 EVM。 可在各自的 TI 页面上访问这些指南。  

    3.这些器件未经 Versal 系列 FPGA 测试,但已使用 TSW14J58上的 Xilinx Kintex UltraScale+进行了测试。 计划在 TI204c IP 支持 Versal FPGA 时使用 Versal 进行测试。 此外、EVM 设计为与大多数 Xilinx 开发套件兼容。  

    此致、

    David Chaparro