This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950:与 ADC 和 DAC 匹配网络相关

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7900EVM, AFE7920, AFE7900, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1233081/afe7950-afe7950-related-to-adc-and-dac-matching-networks

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: AFE7900EVMAFE7900

您好!  

我想询问 AFE7950输入和输出的匹配网络配置。

  1. 要使用的 DAC 输出频率为3.25GHz  至3.75GHz。
    您能否提供适合 DAC 输出频率的匹配网络?  

    2. 使用的 DAC 输出频率为  0.8GHz 到1.3GHz   
      您能否提供适合 DAC 输出频率的匹配网络?    

      使用的 ADC & FB 输入频率范围为 2.4GHz  到 2.5GHz
      您能否提供适合 ADC 和 FB 输入频率的匹配网络?   

     4. 在 AFE7900EVM_DesignFile (DC135A_AFE7900EVM_Sch.pdf)中、对 ADC 和 DAC 应用的匹配网络的频带是多少?
      请通过 TX/RX/FB 通道告诉我。

    5.您能否提供在 afe7950数据表第20页所示的不同频段中使用的匹配网络?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们正在整理一个文档、其中包含用于 AFE7950数据表测量的匹配电路。  

    关于您的问题#4:  

    4.AFE7900EVM 有四个不同的匹配电路。 TxA 和 RxA 匹配5.4GHz。 TXB、RxB 和 FB1匹配500MHz。 TxC 和 RXC 则匹配2.5GHz。 TXD、RXD 和 FB2的1.8GHz 匹配。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 我还有其他问题。
    我们已购买 AFE7920和 AFE7950、并将继续进行测试。

    1. 我什么时候可以得到上面问题5的答案?

        2.关于问题4的答案
          应用于 AFE7900的匹配网络是否可应用于 AFE7950?

        3.在 AFE7900EVM_DesignFile (DC150A_AFE7950EVM_Sch.pdf)中对 ADC 和 DAC 应用的匹配网络的频带是多少?
          请通过 TX/RX/FB 通道告诉我。  

        4.关于 上述问题2、3、4
          您能否告诉我如何计算我们要使用的输出频带的匹配网络值?
           此外、您能否告诉我如何测试这一使用仪器实际配置的匹配网络?

    谢谢。