This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:有关布局的查询(模拟接地引脚)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D, AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1234118/afe7769-query-regarding-layout-analog-ground-pins

器件型号:AFE7769

您好!
AFE7769D 数据表中提到了分开 AGND、DGND、PLL_GND 和 CLK_GND
在最新的评估板中、我观察到 E14、H14、N14、T14连接到 PLL_GND

如果我们遵循评估板或我们是否需要考虑任何额外因素以获得最佳性能、是否可以?
请确认这一点

此致  
Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    理想情况下、为了避免不同部分(模拟、数字、PLL、clk...)之间的干扰、 则每个部分的 GND 应分开。  但是、我们一直对 AFE7769和 AFE7769D 使用相同的布局、并且没有任何布局相关的问题、因此您可以遵循 AFE7769D 布局。   

    另外一点、单独的数字接地和模拟接地并不意味着接地在系统中是电气隔离的。  为了确保所有不同电源轨之间的电压电势是一致的、它们必须在某个点(最好是单个低阻抗点)共用。

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    感谢您的确认。

    此致  
    Pavan