This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:与 TSW14J58EVM 配套提供

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1234466/afe8000evm-bring-up-with-tsw14j58evm

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM

我曾尝试  在 AFE80xx CAT 软件中使用 TSW14J58EVM FPGA 来启动器件。 已在软件中检测到器件并进行了连接、但在我加载参数并点击"启用器件"后、出现了以下错误。  

  • 未能重置 FPGA 引脚。 错误行:"重置 FPGA 并重试"
  • 建立 Rx 通道失败。 错误行: "无法为设备 Rx:0和 Rx:1获取链路"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    有几件事可能会成为问题。 请检查以下事项:

    1. 您能否检查 TSW14J58EVM 是否由能够提供5V、5A 电流的电源供电?  
    2. 如果此问题持续发生、则问题可能出在 TSW14J58上的固件。 要重新加载 JESD204C 固件、您可以按照 AFE8xxx 安全文件夹 TSW14J58EVM_JESD204C_Firmware_EEPROM_Programming 中提供的说明进行操作。  

    此致、

    David Chaparro