This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:DAC 输出功率小、影响芯片评估

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1229251/afe7950-the-dac-output-power-is-small-which-affects-chip-evaluation

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVM

DAC 输出功率很小、这会影响到芯片评估

例如、单个载波信号的计划输出频率为1500M、 并且在1500MHz 下测量的信号功率仅为-25dBm、而 DAC 基准时钟频率和1500MHz 交叉调制信号仍然很大、约为-13dBm、因此 DAC 感觉像是区域2奈奎斯特的混合模式。 之前我想问 Latte、它是否有将芯片配置为区域1奈奎斯特工作模式的指令集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于所有 RX 和 TX 输入/输出、网络都匹配到9.5GHz。 这就是信号输出非常低的原因。

    最好在这种频率下使用 AFE7900EVM。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否能够为 AFE7950和 AD9988提供相位噪声比较参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要检查一下是否有 AFE7950的相位噪声图。 什么的 TX 频率输出?

    遗憾的是、我们没有 AD9988的相位噪声测量值。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE7950的相位噪声图位于数据表中的此处。

    谢谢。

    Rob

    7.7 PLL/VCO/时钟电气特性

    7.12.15 PLL 和时钟典型特性