This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:射频与放大器;微波论坛

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1232046/afe7950-rf-microwave-forum

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: AFE7900EVM

您好!

 afe7950上有许多 SPI (FSPI、SPIB、SPIB2)端口。

如果我不使用它,我可以把它保留为"FOLATING"吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    对于 AFE79xx 配置、只需要连接 SPIA。 FSPI、SPIB1、SPIB2引脚可保持悬空、因此不使用。  

    另请注意、FSPI 仅供 TI 工厂使用。 这些引脚可 配置 为通用 GPIO。 SPIB1/2引脚也可以 配置 为通用 GPIO。

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 SPI 引脚用法的解释。

    此外、TXTDDn、RXTDDn 和 FBTDDn 信号是否仅在 TDD 模式下可用?

    使用 FDD 模式(4T4R2FB)时、我可以使用此信号来控制 TX/RX/FB 通道的待机模式吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    即使使用 FDD 模式(4T4R2F)、TTD 引脚也可以用于将 TX/RX 链设置为待机模式

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想询问 AFE7950输入和输出的匹配网络配置。

    1. 要使用的 DAC 输出频率为3.25GHz  至3.75GHz。
      您能否提供适合 DAC 输出频率的匹配网络?  

        2. 使用的 DAC 输出频率为  0.8GHz 到1.3GHz   
          您能否提供适合 DAC 输出频率的匹配网络?    

          使用的 ADC & FB 输入频率范围为 2.4GHz  到 2.5GHz。
          您能否提供适合 ADC 和 FB 输入频率的匹配网络?   

         4. 在 AFE7900EVM_DesignFile (DC135A_AFE7900EVM_Sch.pdf)中、对 ADC 和 DAC 应用的匹配网络的频带是多少?
          请通过 TX/RX/FB 通道告诉我。

        5.您能否提供在 afe7950数据表第20页所示的不同频段中使用的匹配网络?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们正在针对您下面的其他开放性帖子回答您的问题。 我将关闭此帖子。

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1233081/afe7950-afe7950-related-to-adc-and-dac-matching-networks 

    此致、

    大卫·查帕罗