This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:TI AFE SPI IP &SBAU412的 C 代码(Xilinx FPGA 的 AFE79xx SPI 启动指南)

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1230539/afe7950-ti-afe-spi-ip-c-code-of-sbau412-afe79xx-spi-bringup-guide-with-xilinx-fpgas

器件型号:AFE7950

从何处可以获取 doc SBAU412 (采用 Xilinx FPGA 的 AFE79xx SPI 启动指南)中使用的 TI AFE SPI IP & C 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这与我想问的问题相同

    我一直在寻找它的时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朝阳:

    您可以在 AFE79xx 安全文件夹中找到支持文件。 在 TI_JESD204_IP_REF_Designs 部分中将名为"SPI_Controller.zip"。


    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我完成了添加 IP 存储库的步骤、但 未显示 IP。
    我使用 Vivado 2021.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朝阳:

    发现的封装 IP 存在问题、因此我们不再提供封装的 SPI IP。  现在我们将提供完整的 SPI 控制器块设计、它位于 AFE79xx 安全文件夹中。 我们正在更新应用手册、以便提供有关创建 SPI 控制器块设计的说明。

    在此过程中、您可以创建一个块设计并运行下面的 TCL 脚本、这样将创建当前应用手册中提到的块设计。

    e2e.ti.com/.../SPI_5F00_Controller_5F00_Vivado2021p1.tcl

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取 afe79xx 安全文件夹?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeuk:

    您可以使用以下链接申请访问权限。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=318147∏_no=AFE79XX-HSC-DESIGN&ref_url=ASC_DCC_DC-HSC

    此致、

    大卫·查帕罗