This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:独立运行可能性

Guru**** 2771025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1228976/afe7950evm-standalone-operations-possibility

器件型号:AFE7950EVM

您好!

仅通过提供电源即可将 EVM 作为独立模块运行。 我当时正在尝试 EVM UG 但找不到与此相关的任何点。

希望有人可以帮忙,

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细说明:一旦我使用 Latte 编程、我就想断开编程器的连接、只需为其供电即可操作系统。 是否有可能在 EVM 中采用该设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DA!

    由于 USB 仅用于通过 SPI 配置 AFE EVM、因此一旦编程完成、断开 USB 连接应该不会停止 EVM 的运行。 唯一需要注意的是可以通过 USB 控制 AFE 复位引脚。 我 将 检查 USB 断开时 RESET 是否切换、明天再与您联系。  

    我是否可以知道您需要断开 USB 的原因?

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望通过远程设置操作 EVM、希望编程后、EVM 能够自行处理、而不依赖于编程器。 我曾尝试在 AFE 运行时插入 USB、但发现它已自行重置、您可以建议通过任何破解来避开此重置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DA!

    若要从 FTDI 中移除复位引脚 、可以移除电阻器 R94。 如果您需要对 AFE 进行硬件复位、则需要在 EVM 上使用 SW1。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助。