This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:如何将 GPIO 设置为建议的初始 GPIO 状态

Guru**** 2584895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1231026/afe7444evm-how-to-set-gpio-to-recommended-initial-gpio-state

器件型号:AFE7444EVM

您好、TI 团队、

大家好。

我想将 AFE7444EVM 与 ZC706一起使用。  它在 AFE74xx_Programms_Guide_slau793a 的第12页中注明、要将  TXENABLE1的 GPIO 焊球  设置为逻辑低电平、以防止启动期间的 TXDAC 输出瞬态干扰。

我想知道如何通过 Vivado 编程实现这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    这应该通过在 FPGA 固件中创建一个信号来实现、让我们现在调用 TXENABLE、它可以进行控制。 此信号应路由至 FPGA 引脚并连接到 TXENABLE1的 GPIO 焊球。 在启动序列中、您首先在 FPGA 中将信号设置为低电平、然后在适当的时间变为高电平。

    此致、

    大卫·查帕罗