This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于我们的新设计的50MHz 带宽滤波器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1232552/50-mhz-bw-filter-for-our-new-design

您好  

开奖记录  
我们需要 在新的设计和开发中使用50 MHz BW 差分滤波器。 因此、请建议使用 插入损耗小于1dB、增益在50MHz BW 范围内为0dB 且具有差 分输入和差分 输出的器件型号。 请  尽快答复。
此致、
Niranjan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niranjan,

      几个问题:

    1. 您的电源电压范围是多少?
    2. 您的输入电压范围是多少?  
    3. 如果您要驱动/连接 ADC、您的 VOCM (输出电压共模)要求是什么?

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

      几个问题:

    1. 您的电源电压范围是多少:-(+/-) 5伏  
    2. 您的输入电压范围是多少:- 最大3Vpp
    3. 如果您要驱动/连接 ADC、您的 VOCM (输出电压共模)要求是什么:-滤波器的差分输出   

    谢谢!

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niranjan,

    您是否打算重复 Sima 本周发送的消息?  您是否能够调查并找到请求的信息?

    此致!

    亚历克