This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7952:S 参数是否可用于 AFE7952 DAC 和放大器;ADC?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7952, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1232408/afe7952-are-s-parameters-available-for-afe7952-dac-adcs

器件型号:AFE7952
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好!

   S 参数是否可用于 AFE7952 DAC 和 ADC?  它们与 AFE7950_S-parameters.zip 中的设置不同吗?

   谢谢!

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    是的、提供此工具。 如果您愿意、我们可以让我们的营销团队与您联系以获取更多信息。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

       是的、请让您的营销团队通过 AFE7952与我联系。

       谢谢!

    本杰明