This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:关于通过 SPI 更改 NCO 频率

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1230164/afe7950evm-regarding-changing-nco-frequency-by-spi

器件型号:AFE7950EVM

为了设定 NCO 频率、可通过 SPI 设定16位频率字。 我想知道 TI 将在多长时间后反射、它对从一个频率到另一个频率的最大跳频的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    为了通过 SPI 对 NCO 进行编程 、必须执行一系列寄存器写入、具体请参阅下面的顺序。 这意味着、在通过 SPI 进行切换时、您将受到执行下述 SPI 写入所需时间的限制。 需要注意的一点是、如果您的应用允许您提前知道下一个频率、那么您可以加载32位字并等待切换 NCO 负载位、直到需要为止。

    1.打开 Rx/Tx 数字页(1个 SPI 写入)

    2.写入32位的字(4次 SPI 写入)

    3.将 NCO LOAD 位置1 (1个 SPI 写入)[仅当该位从0切换到1时才加载 NCO ]

    4. 将  NCO 加载位设置 为0 (1个 SPI 写入)[为下一次 NCO 加载切换回位]

    4.关闭 Rx/Tx 数字页。  

    此致、

    大卫·查帕罗