This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:LMFS 值

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1228028/afe7950-lmfs-value

器件型号:AFE7950

您好!

在 以下情况中、LMFS 的值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMFS 将取决于其他几个因素。 请询问客户以下参数。

    1.他们计划在 Rx 和 Tx 上使用多少个通道?

    2.要使用多少串行器/解串器通道? 这将影响通道速率。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1、发送2通道、无接收

    2.不用考虑通道数,但请考虑支持高达12.5Gbps 的 JESD204 IP

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果客户计划在宽带模式下使用 AFE、则我们建议使用44210或84220作为 LMFS、以满足 SERDES 要求。  

    此致、

    大卫·查帕罗