This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:针对 JESD204B 的正确器件设置

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1231667/afe7444-proper-device-setup-for-jesd204b

器件型号:AFE7444
主题中讨论的其他器件: AFE7900AFE7950

您好!

我需要针对 JESD204B 协议设置 AFE7444模式。

我必须 采用 2个接收器和2个发送器(2个 ADC 和2个 DAC)、因此总共有4个通道。 基带 I/Q 样本在每个通道上通过 JESD204B 通道进行接收/发送。  
 每个通道的基带信号带宽为983.04 MS/s。 JESD204b 总线上的总数据速度将为78 643.2 Mb/s (4通道、2字节、 10/8编码)。

我知道我需要全部8行、所以我只需要选择模式1和2之间的选项、但考虑到我总共需要4个 ADC/DAC 转换器、我 必须将 AFE7444设置为模式2。

对此、我怎么回答?

此致、
布兰科