This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:DAC 输出异常

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1226447/dac38rf89-dac-output-is-abnormal

器件型号:DAC38RF89

大家好、

客户使用自学板、为 DAC38RF89开发 LMFS=8212、并实现以下配置:  

FPGA 端的 JESD204B 设计如下:  

当启用 FPGA 端的 DDS-IP 以发送到 DAC 时、DAC38RF89的 DACA 和 DACB 输出在示波器上有以下结果、其中 DACB 输出异常、会叠加高频分量。 但总频率是使用 DDS 控制的。  

并且请查看配置文件: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/141/LMFS_5F00_8212.cfg

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、
切里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我们将对此进行深入研究、下周早些时候我们会向您提供解答。 只是为了确保、当您说"自学板"时、他们是否正在使用 EVM?

    此致、  

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    现在我们再来看看。 客户是否正在使用 EVM?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Camilo,

    感谢您的支持、但最终客户仍然没有更新、我认为我们现在可以关闭该主题、如果需要、它将重新打开。 谢谢你。

    此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的指导。 我们现在将关闭此主题、并且可以根据客户反馈重新打开。

    -姜