This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:有关 AFE7769D EVM 布局的查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1230108/afe7769evm-query-regarding-layout-of-afe7769d-evm

器件型号:AFE7769EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7769D

您好!
1) 1)在这里、我们从 AFE7769D EVM 板级配置文件中观察到的情况很少、  
  

对于 RX 侧平衡-非平衡变压器、信号传输为100欧姆差分至平衡-非平衡变压器的匹配电路。 之后、相应的信号被路由为50个单端信号。


附加的图像来自 RX 平衡-非平衡变压器数据表。
在这里、平衡阻抗为50欧姆、

2)我们也观察到反馈侧的类似情况(平衡-非平衡变压器信号路由为100欧姆差分至平衡-非平衡变压器的匹配电路。 此后、相应的信号路由为50个单端信号)

附加的图像来自 FB 平衡-非平衡变压器数据表。
在这里、平衡的阻抗为100欧姆、
然而、我们也观察到反馈侧的类似情况(平衡-非平衡变压器信号走线为100欧姆差分、以达到平衡-非平衡变压器的匹配电路。 之后、相应的信号被路由为50个单端信号

我想知道我们可以通过以 EVM 中的方式对信号进行布线而不是将整个迹线布线为 50欧姆(单端)或100欧姆(差分)来获得的原因/优势  

此致  
Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    原因是 Rx 为100欧姆而 FB/Tx 为50欧姆。 有关最新的布局和原理图、请查看随附的文件。

    e2e.ti.com/.../DC221C_5F00_AFE7769DEVM.brd

    e2e.ti.com/.../DC221C1_5F00_AFE7769D_2D00_35EVM_2D00_SCH.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:  

    我们已审阅了您分享的反馈并附上了我们的观察结果。 请访问 same.e2e.ti.com/.../AFE7769-Rx-Trace-Input.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:  
    感谢您的答复。
    我们将采用以下方式实施我们的布局 、如上文所述的 EVB。
    1) 1) Rx 为50欧姆(差分)
    2) TX 和 FB 为100 Ω(差分)
    3) 3)我们已根据最新的 EVB 更新了匹配值、请分享您对该方法的看法、并请告知我们有关该方法的任何指导方针/注意事项

    此致  
    Pavan