This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7900 S 参数

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1231401/afe7950-afe7900-s-parameters

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:AFE7900、

您好、Rob、

   很长一段时间没有说话!  很高兴在论坛见到您!

   我还在寻找 AFE7900 S 参数、并注意到安全站点上有一个 AFE7950 s-par 文件、但 TX S-par 数据与"AFE79xx TXA Full Model 100ohm"文件中的数据不同。  AFE7900和 AFE7950是否共享相同的引脚和功能、只是 ADC 和 DAC 的射频接口不同?

   谢谢!

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您是对的。 AFE 是引脚对引脚兼容的并且共享大多数设置、但 DAC 和 ADC 接口会有所不同。  

    此致、

    大卫·查帕罗