This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF86:DAC38RF8x GUI 和 DAC38RF86配置及查找 DAC38RF8x EVMV2.0

Guru**** 2513365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1228500/dac38rf86-dac38rf8x-gui-and-dac38rf86-configuration-and-finding-dac38rf8x-evmv2-0

器件型号:DAC38RF86

大家好、

目前正在将 DAC38RF86EVM 用于信号发生器设计。 但是、会遇到以下问题:

使用的是 DAC38RF8X EVM GUI V3P1版本的 GUI、但 GUI 显示存在问题、如图所示、并非所有显示内容、请咨询如何解决这个问题;

2.使用 DAC38RF8X EVM GUI V3P1版本的 GUI 配置时、会发现从 GUI 导出的配置文件中相应寄存器的值与设定值不同、 问题可能是该版本的问题、可能需要相应的优化;

3.使用 DAC38RF86时、DAC38RF86EVM 电路板时钟芯片参考时钟为122.88MHz、使用 DAC 片上 PLL 时、参考时钟为128MHz、DAC 为8192MHz、单通道(DAC A  )、4通道、接口8x 配置、如上图所示、串行器/解串器时钟为 DAC 时钟1/4 (DIV=16、MPY=0x02 (4x)、 发现通道同步已开启、但没有输出信号、这  是什么问题?

4.此外、您能否帮助共享 DAC38RF8X EVM GUI V2.0版本?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1. 客户可能需要提高或降低其 PC 的屏幕分辨率。 只有这几次选项卡会被截断。 在正常操作下、我们以前从未见过这种情况、因此我倾向于客户需要处理其 PC 的屏幕分辨率。
    2. 多年来、我们使用 v3.1后还没有看到这种情况。 请客户提供示例。
    3. FPGA 链路是否在 FPGA 端建立? 要测试模拟输出级、客户可以启用 NCO 并使用恒定输入模式来实现 NCO 频率下的射频输出。 这将排除信号链中的任何问题。
    4. 提供此 GUI 的早期版本不能解决客户面临的问题。

    请让客户卸载此 DAC GUI 并以管理员权限重新安装、以查看这是否能解决所有问题。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的支持。

    1、客户调整电脑分辨率,但显示屏仍有问题,是否与电脑系统有关,使用 Win10系统;

    2.示例如图所示。 默认情况下、它们设置 LMFSHD=44210,2IQ,16插值,,选中 RX[3:0]。 但是、当导出配置时、在寄存器0x4A 中、RX[3:0]=0。 此类情况还有很多。

    3.设置 LMFSHD=44210,2IQ,16内插,DAC 采样为81912MHz 时、设置 NCO 频率1000MHz、棋盘常数、启用 NCO 并更新 NCO,后、导出配置、配置数据通过 FPGA 写入 DAC、但 DAC 无输出。 NCO 设置如图所示。

    它们使用 Xilinx 的 FPGA 以及集成的 JESD204B IP。 当 FPGA 到 DAC 的差分 SYNC 信号为单端且 SYNC 为高电平时、DAC38RF86EVM 上的 SYNC LED 点亮。 可以看到 FPGA 侧和 DAC38RF86已同步、但 DAC 没有信号输出。

    4.他们尝试卸载这个 DAC GUI 并重新安装与管理员权限',但无效.

    现在有一些新问题:
    电流的工作模式为:μ A 片上 PLL、单路(DAC A)、LMFSHD=44210,2IQ,16插值,通道速率10240MHz、串行器/解串器配置为全速率。

    数据格式如图所示,他们想问:RX_[0]和 RX_[1]传输的数据是否被反转,RX_[2]和 RX_[3]是否与 RX_[1]和 RX_[0]相同?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    对于如何解决显示问题、我无法给出任何建议。 这是一个与 Windows 相关的问题、与我们的 GUI 无关、因为它已被证明可在许多 PC 上运行。

    2. 所示的示例。 默认情况下、它们设置 LMFSHD=44210,2IQ,16插值,,选中 RX[3:0]。 但是、当导出配置时、在寄存器0x4A 中、RX[3:0]=0。 有更多这样的情况。

    您的意思是、还有更多这样的情况呢? 按下导出配置按钮后、所有寄存器都将生成、而不仅仅是修改后的寄存器。 如果寄存器与默认复位寄存器值相同、则无需写入该寄存器、并且可以将其忽略。

    3. 当设置 LMFSHD=44210,2IQ,16内插,DAC 采样为81912MHz 时、设置 NCO 频率1000MHz、棋盘常数、启用 NCO 并更新 NCO,后、导出配置、配置数据通过 FPGA 写入 DAC、但 DAC 无输出。 如图所示的 NCO 设置。

    在选中"Constant Input"按钮时、请要求客户将数据格式从二进制补码更改为偏移二进制。 这应该会输出一个以 NCO 频率运行的波形(在上述1GHz 时)。 使用 FPGA 传输数据时、应取消选中常数输入按钮、并且数据格式应匹配 FPGA 传入 DAC 的任何格式、无论是二进制补码还是偏移二进制。

    数据格式如图所示,他们想问:RX_[0]和 RX_[1]是否反转传输的数据,RX_[2]和 RX_[3]是否与 RX_[1]和 RX_[0]相同?

    数据未反相。 切换通道反转位将交换相应 RX 输入的 P 和 N。

    谢谢,Chase