This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:JESD204设置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1229015/afe7950-jesd204-setting

器件型号:AFE7950

您好!

客户希望将 JESD204设置为4个通道上的1个 TX DAC、这意味着4211。

它可能低于设置值。

通道0:I[15:8]

通道1:I[7:0]

通道2:Q[15:8]

通道3:Q[7:0]

客户希望为输入比特率使用1500Mbps、但在表8.12中找不到此设置。

您能为它提供指导吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    尽管表8-12中未显示该图形、但 AFE 在1500MSPS 输入速率下支持4211。 在本例中、串行器/解串器通道速率将为15Gbps (假设采用8b/10b 编码)。

    另请注意、LMFS 4422支持相同的速率、但样本不会在 SERDES 通道之间分离。  与 LMFS:4211相比、这在 FPGA ADC 采集固件中更易于处理。  

    LMFS 4422的帧格式如下:

    通道0:I_S0[15:0]

    通道1:I_S1[15:0]

    通道2:Q_S0[15:0]

    通道3:Q_S1[15:0]

    此致、

    维贾伊