This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:采样频率查询

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1235384/afe7900-sampling-frequency-query

器件型号:AFE7900

您好、专家!

向客户寻求有关此查询的帮助:

[1]如何用 AFE7900评估板采样中央频率? 我已尝试以1.6G 的速率采样中心频率、但您的软件上没有任何内容。

[2]如何使用 AFE7900测试中心频率? 您能否给我介绍一下或另一份文档?

非常感谢。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    RX/ADC 输入信号的频带中心频率由 RX 链的 NCO 频率设置。 在 AFE79xx EVM 软件的默认脚本中、由以下参数进行设置:

    sysParams.rxNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for RXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for RXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for RXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for RXD 

    如果客户需要将此频率更改为1600 MHz、这些频率 可以更新至1600。 软件中使用的所有系统参数在"AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417_Jun2020.pdf"文档中进行了定义。 可在 AFE79xx 加密文件夹(www.ti.com/mysecuresoftware)中访问此文档

    请注意、使用~3GSPS ADC 采样率时、1600MHz 接近奈奎斯特边界。 如果目标频带接近奈奎斯特边界、则必须按计划频率采样率。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vijay。

    我们有一些问题、

    1.传输中心频率容差和频率偏移的参数是否相同?

    发送符号时钟频率容差和符号 Clk Err 是否是相同的参数? 它们是如何定义的?

    3.请问发射符号时钟频率容差是如何计算的?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    1.发射 链(TX)中心频率由"ysParams.txNco"参数设定。  基带采样率 可以 通过从 TX 采样率(sysParams.Fdac)和内插因子(sysParams.ducFactorTx)计算得出。  基带采样率 = Fdac/ducFactorTx (DUC 通带等于基带速率的~80%)

     符号时钟频率和 Clk Err 特定于所使用的调制方案类型。  

    3. 发送符号时钟频率容差 也特定于 使用的调制方案类型。 这些 不是 AFE 配置参数。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    正在添加到 我的上一个回复...

    NCO 频率分辨率为32位、可以转换为相对于输入时钟的最大频率误差为每十亿分之一。

    此致、

    维贾伊