This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可在<10us 内发出0-2GHz 线性调频脉冲的直接数字合成器

Guru**** 2470390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1238026/direct-digital-synthesizer-that-can-chirp-0-2-ghz-in-10us

主题中讨论的其他器件:DAC39RF10

您好、专家!


我有一位客户要求使用器件 直接数字合成器、其线性调频脉冲至2GHz 的时间小于10us。 我只是想知道我们是否有这样的器件。
非常感谢您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donjie:

    我们将检查我们的新器件 DAC39RF10是否可以做到这一点。 我们针对此器件的主要支持工程师目前不在办公室、因此此处可能会有轻微延迟。 请等待答复。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donjie:  

    我们确实有多个支持 DDS 的高速 DAC、但它们不支持可编程线性调频脉冲、并且每次 SPI 写入只能生成单个音调。 DAC39RF10确实有一个可以相当快地更新 NCO 的快速 SPI 链路、但这需要一个快速编程器件、例如 FPGA、来实时将所有必要的 NCO 字推送到器件、以生成线性调频脉冲。  

    那么、 问题就变成了他们需要在音调之间实现何种分辨率? 在0至2GHz 之间需要多少个音调? 从那里、我们可以推断、如果我们有一个高速 FPGA 来对器件进行编程。 不过、这会带来相当大的开销。  

    谢谢。此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是马太所说的。 感谢您的帮助、感谢您的答复。 将此中继转发给客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase。