This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF90:评估板和信号发生器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF90, DAC38RF80, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1232802/dac38rf90-evaluation-board-and-pattern-generator

器件型号:DAC38RF90
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80TSW14J57EVM

您好!

我想测试 DAC38RF90。 似乎只有 DAC38RF80有评估板、EVM 的数据表指出需要 TSW14J56EVM。 但 TSW14J56或 TSW14J57均不可购买。 您能推荐其他选项吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    首先,我很抱歉这么晚才回复。 其次、关于 TSW14J56/57 EVM 的状态、我们不计划任何 TSW14J56的重新构建、但我们计划重新构建 TSW14J57EVM。 到目前为止、完成日期未知。 为了立即评估、我们可以将 DAC 置于串行 DAC 模式、其中输出是使用器件的恒定输入函数产生的 CW 音调。 这会将 DAC 数字输入交换为与用户可定义的 NCO 混合的恒定(0Hz)内部信号。 这将允许在不使用 FGPA 板的情况下对该 DAC 进行评估、但遗憾的是、仅允许使用 CW 音调进行评估。 如果您有兴趣在此 DAC 上查看任何自定义模式、我们将非常乐意在我们的硬件上导入该模式并为您进行一些测量。 如果这是您感兴趣的内容、请随时与我们联系。

    此致、Chase