This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:ADC 输出衰减

Guru**** 2534500 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1236692/afe7906-adc-output-attenuation

器件型号:AFE7906
主题中讨论的其他器件: AFE7900EVM

我正在使用采样频率为2400MHz、降压转换器比率为3的 AFE7906。

如果使用此设置输入了大约600MHz 的单频信号、则 ADC 输出可能会在数百赫兹的窄频率范围内出现衰减。

这是什么原因?(FS/4?)
有什么方法可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    这是在 TI EVM 还是您的定制板上?  

    我会与 AFE79xx 设计团队联系并与您联系。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    感谢您的答复。

    我正在使用定制板。

    不过、我已经确认 AFE7900EVM 会出现相同的现象。

    当输入信号为 Fs/4时、似乎会发生这种情况。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    在 AFE79xx EVM 控制软件中、您是否在左上角看到"AFE79xx"? 如果看到"Latte"、则必须卸载此程序并安装 最新版本的 可用软件 安全文件夹(www.ti.com/mysecuresoftware)。 我被告知此问题已在最新版本中修复。  

    此致、

    维贾伊