This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444程序问题;AFE7422和 AFE7444编程指南

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1236121/afe7444evm-afe7444-program-problem-afe7422-and-afe7444-programming-guide

器件型号:AFE7444EVM

尊敬的 TI 支持部门:

我想知道在3.1.2 启动 GPIO 状态中对睡眠模式进行编程的寄存器地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanrui:

    我认为您要查找的寄存器是 PLLDIG_P0页的寄存器0x27和0x28、请参阅寄存器集文档的第186页。 当 SLEEP 变为高电平时、这些寄存器控制哪些块进入睡眠状态。

    此致、

    大卫·查帕罗