This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE74xx 寄存器集技术参考手册;AFE7422和 AFE7444编程器#39;s 指南

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7422, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1236103/afe7444evm-afe74xx-register-set-technical-reference-manual-afe7422-and-afe7444-programmer-s-guide

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444、AFE7422

尊敬的 TI 支持部门:

我正在根据《AFE7422和 AFE7444编程指南》和《AFE74xx 寄存器集技术参考 手册》对7444进行初始化、我不了解《AFE74xx 寄存器集技术参考手册》第361页的寄存器195H 的说明中所述方向控制是什么意思。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanrui:

    在 AFE7444中、您可以定义某些 GPIO 引脚是输入还是输出。 这可以通过在寄存器设置中设置 GPIO 引脚的方向来完成。 如果一个引脚应该是一个输入并且预计将接收一个信号、那么它应该被设定为寄存器中的一个输入。 否则、如果 AFE 需要在 GPIO 上输出某些内容、则应在 GPIO 中将其设置为输出。

    此致、

    大卫·查帕罗