This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1237053/afe7950evm-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

您好!

我使用的是 AFE7950EVM 和 Xinlinx VCU128 FPGA。 当我 使用 Latte 配置 AFE7950时、衰减图片中存在错误。

您能告诉我为什么 CS 状态正确、但 FS 状态错误、Rx/TX 的 LMFS 均为4421。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    需要检查的一件事是 SYNC 引脚在 FPGA 侧正确布线。 如果设置为 LVDS、FPGA 是否具有相同的连接? 您是否看到 SYNC 引脚先变为低电平、然后再回到高电平? 另一个需要检查的问题是 FPGA 侧的 LMFS 参数与 AFE 侧的编程参数相匹配。  


    此致、

    大卫·查帕罗