This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:LMK04828频率未正确设置。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1237187/afe8000evm-lmk04828-frequency-is-not-properly-set

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000、

您好!

我正在尝试启动 AFE8000 EVM、
我的环境如下。

FPGA 板: ZCU102
使用的连接器:HPC1
SW:Latte (AFE80xxCat)
10MHz 参考:未连接。

为了快速查看、我首先在 Latte 中加载了一个 Excel 文件。
文件名为"AFE80xx_SystemParameters_2949p12_8847p36_RX_245p76p64_TXFB_491p52.xlsx"
在此配置文件中、Fref 为491.52MHz。 在我通过查看寄存器的
(通过在原理图中的电阻器 R326/R331上连接两根导线来测量)、
频率似乎未正确设置。 测量值大约为500MHz。

此外、在 AFE80xx SW 的首页、当我更改 FPGA 输入时钟值时、
250至245.76MHz 该值未更改。
(通过在原理图中的 C339/C340电阻器上连接两根导线来测量频率值)
125MHz 的应用和更改很好。

在这里、我想知道的是"我不能在 Latte 软件中将频率值更改为122.88MHz 的倍数?"
是否必须通过 FMC 连接器使用 FPGA 控制 LMK?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    出现这些问题的原因是、AFE8000EVM 没有板载122.88MHz 晶体、而是100MHz 晶体。 您应将用作参考的配置文件称为"AFE8000_SampleConfig"、并将 LMK 配置为向 AFE 输出500MHz 参考。  

    如果您希望使用491.52MHz 的频率、则必须为 LMK 提供外部基准、并将其分频为 AFE 和 FPGA 时钟。 为此、您可以关闭 PLL 启用、然后将 LMK 输入时钟更改为983.04MHz、这意味着您需要向 LMK_CLK_IN 连接器 J18提供983.04MHz 时钟。

    此致、

    大卫·查帕罗