This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:有关2x AFE7906与 Xilinx FPGA 之间的连接的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1236873/afe7906-question-about-connection-between-2x-afe7906-with-a-xilinx-fpga

器件型号:AFE7906

您好!

我的客户想通过8个通道(每个 AFE7906具有4个通道)将两个 AFE7906与一个 Xilinx FPGA 连接。
每个 AFE7906不使用 FB ADC、而仅使用4个 RX ADC。
每个 RX ADC 配置如下所示。
ADC 采样率= 1536MSPS
抽取= 6倍
基带采样率= 256MSPS

基带数据分辨率= 16位

JESD 编码= 8/10b
JESD 格式= 48410

JESD 串行器/解串器速率= 10240Mbps

这里、他们有一些问题。
问题1:
不存在上述使用问题?
问题2:
应该使用哪个 FPGA JESD IP、2个4通道或1个8通道?
问题3:
如果 TI 给出了使用一个 Xilinx FPGA 连接两个 AFE 的示例、请提供有关它的信息。

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户正在等待 TI 反馈。
    有人可以回答吗?

    此致、

    平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    1.所描述的模式应该没有问题。

    2.要使用的 FPGA JESD IP 取决于客户的配置。 如果将同时使用两个 AFE、则您可以使用单个8通道链路。  

    3.只提供单个 AFE 的参考设计,但可以使用和修改这些设计,通过更新通道数和数据解压缩来支持两个 AFE。

    此致、

    大卫·查帕罗