This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过访问某些寄存器触发 AFE8092IABJ 警报(中断)输出

Guru**** 2579005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1230204/trigger-afe8092iabj-alarm-interrupt-output-via-access-some-register

您好:

我们在项目中使用的是"AFE8092IABJ"、我可以问一下如何以最简单的方式触发 Alarm (中断)输出吗? 例如、配置某些寄存器、我们使用 GPIO_P5作为中断输出。

感谢您在 Advanced 中的支持!

Br. Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    大多数时候、警报和中断 由功率放大器保护和 JESD204警报触发。 这可以通过 C API 进行配置。 如果您可以访问我们的 AFE80xx 配置指南、该指南就会对触发机制进行全面概述。 您可以在此处申请访问权限:

    https://www.ti.com/product/AFE8030

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang 您好:

    非常感谢您的回复! 我将尝试请求访问相关信息。

    Br. Li