This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:器件时钟和 SYSREF 路径长度

Guru**** 2750345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1240605/afe7950-device-clock-and-sysref-path-length

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!

客户正在为卫星通信有效载荷设计 AFE7950和 LMK04832。

AFE7950的器件时钟和 SYSREF 路径长度相同、FPGA 的器件时钟和 SYSREF 路径长度相同。

但是、从时钟到 AFE7950的路径长度和从时钟到 FPGA 的路径长度是不同的。

可以吗? 如果是、请告诉我有多少差异是可接受的。

现在  

抖动清除器至 FPGA 长度:138mm

抖动清除器至 AFE7950长度:42.6mm

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是正常的。 每个 JESD 器件(AFE 或 FPGA)的时钟和 SYSREF 对 必须进行长度匹配。 但 JESD 器件之间的时钟和 SYSREF 需要不匹配。 可接受差值没有硬性限制。  

    此致、

    维贾伊