This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:用于基于 ZC706 Xilinx 电路板的参考设计的 Xilinx Boad 用户界面

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1235743/afe7950evm-xilinx-boad-user-interface-for-reference-design-based-on-zc706-xilinx-board

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

大家好、

我注意到、对于参考设计中的 ZCU102 Xilinx 电路板、有一个具有更改 Vadj 电压值选项的软件。

由于在我们的工作中我们一直将 AFE7950EVM 与 ZC706评估套件(根据 TI 参考设计)搭配使用、因此我们希望启用 AFE7950的外部 SPI 编程。

不过、我们了解到、与 AFE EVM (1.8V)相比、ZC706评估套件在通过 FMC 的相关 SPI 线路上具有不同的电压(Vadj = 2.5V)。 因此、我想知道是否可以在 ZC706上通过编程方式调整 Vadj 电压、或者我们必须以物理方式修改 SPI 线路的电气路径。

此致、

Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有任何跟进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    可将 Vadj 电压配置为1.8V。 ZC706评估板用户指南中提供了相关说明。 请参阅 Zynq-7000 XC7Z045 SoC 用户指南(UG954)文档的 ZC706评估板第81页。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您确认我的初始猜测。 这确实是一个好消息。

    最后、在本主题上、我想知道 TI 是否已就改变此电压进行过实验、以及您是否有关于2.5V 至1.8V 开关对 ZC706 FPGA 运行和功能的影响的任何见解? 换言之、此类更改是否存在导致任何 FPGA 损失或故障的风险?

    此致、

    Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    我尚未在 ZC706上对此进行实验、但我们在其他 Xilinx 开发套件 ZCU102和 KCU105上进行了这项实验。 我预计不会因此而发生任何问题、但对于任何有关 FPGA 损失或故障的问题、我建议与 Xilinx 支持团队联系。  

    此致、

    大卫·查帕罗