This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:某些 DAC AB 通道只有 NCO 频率输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1239343/dac38rf82-some-dac-ab-channels-have-only-nco-frequency-output

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件:LMK00304LMX2595

大家好、

客户可以访问 DAC 寄存器。 DAC 配置为82121模式。 线路速率为6.25Gbps、DAC 采样时钟以7.5GSPS 的速率生成。

f = 1、k = 20、因此 Sysref 生成1.5625MHz。 FPGA 的 DAC 器件时钟为156.25MHz。 DAC 配置如下:  

090000、
005823、
013080、
090004
311000,
3B2802、
3C8229、

090002、
0A8310、
0D0000、
190001、
240030、
256300、
4AFF03、
4B1300、
4C1307、
4D0101、
4E0F4F、
4F1C60、
51001F、
530000,
541CE7、

090001,
0A8310、
0D0000、
190001、
240030、
256300、
4AFF03、
4B1300、
4C1307、
4D0101、
4E0F4F、
4F1C60、
51001F、
530000,
541CE7、

090002、
240000、
5C0000、
090001,
240000、
5C0000、

090004、
0AFC03、
0A7C03、
090000、
005823、

090002、
240010、
5C0003、
090001,
240010、
5C0003、
090000、
005820、
090000、
040000、
050000、

850000、
850000、
850000、
850000、
850000、
850000、
850000、
850000、

090002、
278184,
0C2622、
1E5555、
1F5555、
201555,
1C0000、
280002,
280000、

090001,
278184,
0C2622、
1E5555、
1F5555、
201555,
1C0000、
280002,
280000、

使用上述配置、在某些 DAC 中、AB 通道输出良好、存在传输单音信号。 但有些 DAC 输出的 NCO 频率仅为625m。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    发生此问题时、SYNC 信号的状态是什么?

    以下寄存器中是否报告了任何错误:

    第0页、地址0x04和0x05

    页1和2、地址0x41、0x64-0x6B

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持。

    发生此问题时,同步信号的状态是什么?

    SYNC 信号被拉至高电平、虽然偶尔会被拉至低电平、然后恢复。  

    以下寄存器中是否报告了任何错误:

    第0页、地址0x04和0x05

    页1和2、地址0x41、0x64-0x6B

    [/报价]

    第0页、地址0x04读回数据为0x0000、0x05读回数据为0x0029。

    PAGES 1、0x41寄存器回读为0x0000、0x64-0x6B 回读为0x000A。

    第2页与第1页相同。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    这可能是 SYSREF 信号的问题。 能否将原理图发送给我们审阅? SYREF 是脉冲式的还是连续运行的?

    在上述寄存器写入中、我没有在第1页中看到对地址0x5C 的写入。 该位应设置为0x03。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    原始问题已解决。

    这里有一个新情况、即 JESD_SYSR_MODE 使用0x03模式、在 jesd204b 同步完成后、DAC 输出全部处于正常状态、之后客户关闭 DAC 的 sysref 信号、jesd204b 同步处于正常状态、同步信号处于高电平、 但 DAC 没有输出。

    所有子卡都使用相同的工作模式、但只有一个子卡在关闭参考频率信号后不输出信号。 可能的原因是什么?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它们重新开启 SYSREF、DAC 是否会产生有效输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果他们重新打开 SYSREF,DAC 是否产生有效输出?

    否、它仍没有输出。

    此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们能否发送一个示意图、说明 DAC 和 SYSREF 源之间是如何连接 SYSREF 的? 它们是否在使用 LMK 器件? SYSREF 和器件时钟在此 DAC 上的布线长度是否相同? SYSREF 的电压摆幅和共模电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    他们能否发送一份示意图来显示如何在 DAC 和 SYSREF 源之间连接 SYSREF? [/报价]

    LMX2595的 RFoutB 可产生1.5625MHz 的 SYSREF、该值提供给 LMK00304、并将相同源的四个 SYSREF 输出到四个 DAC 芯片。  

    他们是否正在使用 LMK 设备?

    正在使用 LMX2595和 LMK00304。

    SYSREF 和设备时钟在此 DAC 上的布线长度是否相同?

    否, sysref 长度约为11600密耳(没有通过中间的 FMC 连接器),采样时钟长度约为12300密耳(没有通过中间的 FMC 连接器)。

    SYSREF 的电压摆幅和共模电压电平是多少?

    电压摆幅为1Vpp、共模电压为0.5V。

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSREF 和采样时钟需要具有相同的长度、以便实现确定性延迟。 CLK 和 SYSREF 之间的长度差异对于其他三个 DAC 是否不同?

    在发生故障的 DAC 上、是否可以尝试使用 SYSREF 作为 NCO 和混频器同步源来运行 NCO 测试、以查看 SYSREF 是否正常接收? 有关此测试和 SYSREF 对齐测试的更多信息、请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../5153.SYSREF_5F00_NCO.pptxe2e.ti.com/.../2112.SYSREF_5F00_register_5F00_test.docx