This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:串行器/解串器和通道配置

Guru**** 2917130 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1244263/dac38rf82-serdes-and-lane-configuration

器件型号:DAC38RF82

您好,专家:
我有关于 DAC38RF82的一个问题。 我们在以下两者之间交换通道连接:
FPGA 和 DAC 的原因。 SERDES 通道连接图如所示、
需要帮助来确认 SERDES 和通道配置。
我已捕获 SERDES 和通道配置、请更正
检查您的代码是否正确。

耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yao、

    映射应如下所示:

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

    SLICE1的映射似乎合理、但   SLICE0映射有可疑的内容。

    我们没有将 RX0的 SERDES 通道交换为 RX0、仅将 RX4的 SERDES 通道交换为 RX7。

    在我看来、映射应如下所示。

    "你怎么知道的? 请提供建议和谢谢。

    此致、

    耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yao-Hua,

    您是对的。 我方面有一个错误。 这是在我们的 EVM 上使用的用于交换通道0-3的映射。  您正在展示的是您应该使用的内容。

    此致、

    吉姆