This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频输入电路的瞬态/ESD 保护

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, ESD341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1244016/transient-esd-protection-of-rf-input-circuits

主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04、 ESD341

有这么多的保护设备选择、我希望通过咨询建议节省一些时间。

我的应用是具有50欧姆阻抗的接收器输入电路。 最高工作频率范围为3至100 MHz。 没有特定的 IEC 要求。

输入电路使用一个偏置 T 型来为上游低噪声放大器提供15Vdc 的电源。 使用一个047uF 电容器将偏置 TEE 与保护电路隔离。

保护电路的第一个下游器件是数字步进衰减器、其工作电压 Vdd = 3.3V。该衰减器的射频输入通过0.47uF 电容器与保护电路隔离。

对于此配置、建议使用哪些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Witham、

    对于工作频率和电压、我们有几个可以工作的3.6V 选项、我  根据您想要的保护级别推荐 ESD341或 TPD1E01B04。  在我们的3.6V 双向器件中、ESD341具有最低的钳位电压。

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 而,快乐的独立日!