This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:错误状态19 (FT_TIMEOUT)

Guru**** 2593390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1244175/afe8000evm-error-status-19-ft_timeout

器件型号:AFE8000EVM

您好!

我们正在尝试评估 AFE8000EVAL。

我永久性地(或多或少)遇到了以下错误:

-读取[0x82]错误状态19 (FT_TIMEOUT)。

您能帮助解决/处理此错误吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否共享此错误发生时的日志窗口、以及您能否验证 AFE 的电源是否 支持12V、5A?

    如果使用 USB 集线器、则可以测试的一件事是使用新的 USB 电缆并将 USB 电缆直接连接到 PC。

    此致、

    大卫·查帕罗