This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:使用 ZCU102的 AFE7950EVM -根据 TI204c-Setup 文档更改了基本设置问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1243917/afe7950evm-afe7950evm-with-zcu102---basic-setup-issue-as-per-ti204c-setup-documentation

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900AFE7950

我将使用 ZCU102进行实验、并使用 TI204c-Setup.docx 中提供的文档步骤

我们被下面的步骤所震惊,我们无法继续。 请指导我们如何解决此问题。 :  

e2e.ti.com/.../logfile_5F00_20230701.txt

如果我们说"Continue (继续)"、它将停止并显示以下消息:

输入的(0x20)和器件读取芯片版本(0x12或0x13)之间不匹配。 请选择正确的芯片版本。

#Error:异常必须是旧式类或从 BaseException 而不是 NoneType 派生

#"AFE79xx/bringup/TI_IP_ConfigAfe.py"、第3行、位于

#文件"C:\Users\kg\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mFuncDecorator.py"、inDecorator.py 中的第88行

# a=func(*args,**kwargs)

#文件"C:\Users\kg\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibrary\\AFE79xxLibraryPG1p0\mAfeLibrary.py"、第249行

# self.softReset ()

#文件"C:\Users\kg\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mFuncDecorator.py"、inDecorator.py 中的第88行

# a=func(*args,**kwargs)

#文件"C:\Users\kg\Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibrary\\AFE79xxLibraryPG1p0\mAfeLibrary.py"、第159行、位于 softReset

#提升

#类型错误:异常必须是旧式类或从 BaseException 而不是 NoneType 派生

#

#

#DONE 正在执行... AFE79xx/bringup/ TI_IP_ConfigAfe.py

#结束时间2023年07月01日17:38:03.314000

#执行时间= 235.396999836秒

#==================== 错误:1,警告:0=================== #

附加的日志文件

我们真的处于一个非常关键的情况下、我们的演示完全传递了您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    出现此问题的原因是 setup.py 脚本中的芯片版本不匹配。 对于 setup.py chipVersion=0x13中的所有 AFE795x 器件。 setup.py chipVersion=0x20中的所有 AFE790x 器件。  

    请注意、使用 AFE79xx 安全文件夹中相应的 AFE7900或 AFE7950文件夹时会处理此问题。 我们建议使用  您计划使用的设备文件夹中的脚本。  

    此致、

    大卫·查帕罗