This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:与评估板有关的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7906, AFE7950EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1244949/afe7906-questions-related-to-evaluation-board

器件型号:AFE7906
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVMLMK04828

您好!

我的客户计划通过参考 AFE7950EVM、设计由2个 AFE7906和1个 LMK0428组成的 AFE7906评估板。
下面有两个问题。

问题1:
虽然 AFE7950EVM 上存在 CPLD、但客户 AFE7906评估板也需要它? 或者他们的电路板上不需要该板?

问题2:
它们需要两个 USB 端口(请参考以下方框图)。
Latte 可以与两个 USB 端口进行控制/通信、不会有任何问题?


此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:

    [报价 userid="36030" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1244949/afe7906-questions-related-to-evaluation-board ]虽然 AFE7950EVM 上有 CPLD、客户 AFE7906评估板也需要它? 或者他们的电路板上不需要该产品?

    没有使用 AFE7950EVM 上的 CPLD。 由于该 CPLD 器件不可用、我们 停止 在 AFE7950EVM 上填充此部件。 因此他们的电路板上不需要该模块。

    Eric Wong 说:
    Q2:
    它们需要两个 USB 端口(请参考以下方框图)。
    Latte 可以与两个 USB 端口进行控制/通信吗?

    如果客户电路板上从 FTDI4232H (AFE79xxEVM 上使用的 USB 芯片)到 AFE79xx 和 LMK04828的连接完全与 EVM 上的连接相同、则可以使用 Latte (AFE79xx EVM 控制软件)来控制其电路板。 请注意、如果这些连接经过修改、则不能自定义 Latte 以支持其电路板。  

    如果它们使用两个 USB 端口和两个 FTDI4232H 芯片、则可以打开两个 Latte 实例、通过一个 Latte 实例控制每个 USB 端口。  

    此致、

    维贾伊