This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:用于实现 JESD204C 或 JESD204B 的决策

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000EVM, AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1241017/afe8000evm-decision-making-for-implementing-jesd204c-or-jesd204b

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件: AFE8000

大家好、我不熟悉 JESD204C。

(我拥有使用 Xilinx IP 内核的 JESD204B 子类1/0方面的经验、以供参考)

我想确认我对 JESD204C 的了解是正确的。

JESD204B 的子类1需要具有单独引脚的 SYNC 信号。

但是、JESD204C 的子类不需要它。 在 AFE8000EVM 中、

FMC 连接器的引脚未连接到 GPIO_C5、C6、V5、V6、E5 D5、T5、U5

(据我所知、这些引脚用于您的数据表中的 SYNC 引脚)。

考虑到这一点、我首先得出结论:此 EVM 只能使用 JESD204c 子类1。

但是、稍后我会注意到 AFE8000中的 GPIO 引脚可以配置为同步输入/输出。

为了在 AFE8000EVM 中实现 JESD204B 子类1、哪些引脚可用于 SYNC 信号以连接 ZCU102电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    如您所述、AFE8000 GPIO 引脚是可重新配置的、因此任何可用的 GPIO 引脚都可以配置为 SYNC 引脚。 要选择使用哪些引脚、请选择 连接到 AFE8000EVM 以及 ZCU102上也可用的任何 GPIO 引脚。  

    此致、

    大卫·查帕罗