This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:-是否可以使用 Latte 软件驱动 GPIO 引脚

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1246356/afe7950evm---is-it-possible-to-drive-a-gpio-pins-using-the-latte-software

器件型号:AFE7950EVM

您好!

是否可以使用 Latte 软件将 GPIO 引脚(例如:G12或 P10)驱动为高电平(1.8V)或低电平(GND)?  

我用于初始化 AFE 的步骤如下:Setup.py、devInit.py、将 GPIO P10映射到已知1.8V 电平、运行 TI_IP_16Gbps_configLmk_1.py

谢谢。

王昊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法将 GPIO 引脚驱动至静态高电平(1.8V)或低电平(0V)。 GPIO 引脚只能映射到"ADC_SYNC0"、"RX_NCOSEL_0"等 GPIO 功能。

    'RXAB1P8V_CLK'不是有效的 GPIO 功能。

    AFE79xx 安全文件夹中提供的"AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417" PDF 文档的"10.3 GPIO 配置"部分列出了所有受支持的 GPIO 功能。 可在此处访问安全文件夹: www.ti.com/mysecuresoftware 

    此致、

    维贾伊