This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:未连接 FTDI 器件时出错

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1246840/afe7950evm-error-no-ftdi-device-connected

器件型号:AFE7950EVM

您好!

我正在尝试通过 Latte GUI 设置 AFE7950EVM。 在安装过程中、我注意到 D3xx 驱动程序安装有些奇怪。 安装时表示不存在要更新的设备。 安装了 Latte、我可以顺利运行该 EVM 的设置脚本、但只要我尝试通过 iGUI 启动器件、最终就会出现未连接 FTDI 器件的错误。 下面添加了 D3xx 驱动程序安装程序的屏幕截图以及我尝试启动器件时从控制台收到的错误消息。 我已尝试在多台不同的计算机上设置此设置、并在所有计算机上实现相同的结果。 我尝试了不同的 USB 端口、并通过 USB3.0和2.0端口进行了尝试、都是相同的。 EVM 正在独立运行 、试图复制 本 TI 文档中的设置。 任何帮助都会很感激!

编辑:只是为了增加一些清晰度、我有驱动程序来与器件通信。 当尝试下载 FT4232H 芯片的驱动程序时、只接受 D2XX 驱动程序。 下面添加了设备管理器和驱动程序版本中显示的设备图片。 我已经尝试手动添加 D3xx 驱动程序作为器件的新驱动程序、但其中指出我已经拥有适合器件的最佳驱动程序。

更多信息: 在使用 usbviewer 查看 FT4232H 芯片的产品 ID 和供应商 ID 后,我最后找到了 D3xx 驱动程序的.inf 文件,然后发现.INF 没有指定 FT4232H 芯片的供应商 ID 和产品 ID,如下所示。 供应商 ID (对于 FTDI)为0x0403、产品 ID 为0x6011。 如下所示、没有为该组合指定 USB 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    总之、您是否能够使用基于脚本的界面对 AFE EVM 进行编程?  

    关于 AFE79xx GUI、需要注意的一点是、基于脚本的界面用于对 AFE 进行编程、而 iGUI 仅用于查看当前配置设置、不应用于对 AFE 进行编程。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我能够通过基于脚本的界面进行编程。 我们昨天找到了这个,我忘了更新这个帖子。 一旦我们通过基于脚本的界面开始编程、我们就不再遇到问题了。 感谢您的帮助!