This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417EVM:BBIP、BBIN、BBQP 和 BBQN 是否需要50欧姆电阻器接地?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1248572/trf370417evm-do-bbip-bbin-bbqp-and-bbqn-require-a-50-ohm-resistor-to-ground

器件型号:TRF370417EVM

大家好、

TRF370417EVM 参考板原理图上的 BBIP、BBIN 和 BBQP、BBQN 没有外部50 Ω 电阻接地。

在使用中、如果 RhodSMW200A 信号源的 IQ 基带输出连接到参考板的基带输入、则 RhodSMW200A 信号源输出 IQ 基带信号为电流信号。 此参考板的基带输入没有接地电阻。 您能分享一下电流是如何转化为电压信号的吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry

    有关接口网络的详细信息、请让客户参考以下文档

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf

    请让用户发布 SMW200a 输出的详细信息,我们可以进一步查看和评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的支持。

    请要求用户发布有关 SMW200a 输出的详细信息,我们可以进一步审阅和评论

    SMW200A 输出的 IQ 信号的差分阻抗为100欧姆。 输出是电压信号、可配置为将电压信号从0V 偏置到4V。 单端电压信号的摆幅为0.01V 至1V。  

    如果提供给 TRF370417EVM 参考板的 BBIP、BBIN、BBQP 和 BBQN 引脚为电压信号、 参考板的 BBIP、BBIN、BBQP 和 BBQN 引脚是否不需要下拉电阻器接地?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果提供给 TRF370417EVM 参考板的 BBIP、BBIN、BBQP 和 BBQN 引 脚为电压信号,则参考板的 BBIP、BBIN、BBQP 和 BBQN 引脚是否不需要接地下拉电阻器?  [/报价]

    否、不是必需的。