This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:访问 LMK 寄存器

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920, AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1244776/afe7920evm-access-to-the-lmk-registers

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7920

大家好、

我想知道在 Latte 中是否能够以类似于 AFE7920寄存器的方式记录 LMK 寄存器的内容。

在我的脚本中、有命令'lmk.logEn=1'、但在 Latte 生成的文本文件中、我无法识别其中是否有任何内容包含 LMK 信息。

您能对此提供一些见解吗?

此致、

Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Željko

    我们建议使用 TICS Pro (https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW)而不是 Latte 来为 LMK 器件生成寄存器配置序列。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    您能否提供与 AFE EVM 上的 LMK 器件相匹配的某种 TICS Pro 设置文件?

    老实说、在第一个实例中、我们只需要 AFE EVM 生成的所有寄存器写入的完整列表、如果 Latte 支持此功能、我更愿意首先使用它。

    此外、是否有任何种类的教程介绍如何使用 TICS Pro 和 AFE7920EVM、尤其是通过 FTDI 连接到板载 LMK?

    将 TICS Pro 引入混合使用可能会导致额外的调试、因为我们不知道如何通过 TICS Pro 设置 LMK 器件、方法与 AFE 的方法完全相同。

    此致、

    Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    要在 AFE79xx GUI 中回读 LMK 写入、您可以按照以下说明操作。

    1. 在 devInt.py 脚本的第154行添加"lmk.logClassInst=logDumpInst"。
    2. 在 EVM 启动脚本中、在行之前的任意位置添加行:"lmk。rawWriteLogEn = 1":AFE.deviceBringup()”
    3. 运行启动后、将按如下方式记录 LMK 写入。

    此致、

    大卫·查帕罗