This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:了解具有以下规格的宽带软件定义无线电收发器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1249676/afe7901-inquiry-regarding-the-wideband-software-defined-radio-transceiver-with-below-specifications

器件型号:AFE7901
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

您好、支持团队、

我正在寻找一款宽带软件定义无线电收发器、该收发器具有可配置的射频前端(70MHz -6 GHz)、同时采用 TDD 和 FDD 模式时的最大 ADC 采样率为5 GSPS、最大 DAC 采样率为10 GSPS。 请提供德州仪器的相应器件型号。  

等待你的积极和快速的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maitry、您好!

    目前、我们 只有最大 ADC 采样率为3GSPS 的 AFE79xx 系列器 件和最大 ADC 采样率为4GSPS 的 AFE80xx 系列器件。  

    如果 您对独立 ADC 器件感兴趣、 ADC12DJ5200RF 在双通道配置中支持高达5.2GSPS 的采样率、在单通道配置中支持高达10.4GSPS 的采样率。  

    此致、

    维贾伊