This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:输出问题

Guru**** 2899800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1244090/dac38rf82-output-issue

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: 测试2

大家好、

正在使用 LMFSHD=81180模式的 DAC38RF82、其配置如下。 JESD204B 链路正常、但在尝试提供数据时没有输出。 输入时钟为562.5MHz、 采样率为9GSPS。  

WR_da 0x800f863
WR_da 0x007863
WR_da 0x013080
Rd_da 0xFF10000
WR_da 0x007863
WR_da 0x090003
WR_da 0x2f0000
WR_da 0x300000
WR_da 0x0a0010
WR_da 0x0c2402
WR_da 0x0d0001
WR_da 0x190001
WR_da 0x090003
WR_da 0x253100

WR_da 0x272020
WR_da 0x280330
WR_da 0x280330
WR_da 0x090003
WR_da 0x4aff03
WR_da 0x5f0123
WR_da 0x604567
WR_da 0x090003
WR_da 0x4b1300
WR_da 0x4c1307
WR_da 0x4d0007
WR_da 0x4e0727
WR_da 0x4f1c60
WR_da 0x5100ff
WR_da 0x090004
WR_da 0x0b0004
WR_da 0x0c2502
WR_da 0x241001
WR_da 0x320708
WR_da 0x310b08
WR_da 0x310408
WR_da 0x33c730
WR_da 0x090000
RD_da 0x860000
WR_da 0x090004
WR_da 0x3b0000
WR_da 0x3C8029
WR_da 0x1b0100
WR_da 0x0e0909

WR_da 0x0df000
WR_da 0x090003
WR_da 0x240000
WR_da 0x5c0000
WR_da 0x090004
WR_da 0x0df000
WR_da 0x0ae802
WR_da 0x090004
WR_da 0x0a6802
WR_da 0x090000
WR_da 0x007863
WR_da 0x090003
WR_da 0x240020
WR_da 0x090003
WR_da 0x5c0003
WR_da 0x090000
WR_da 0x007862
WR_da 0x090000
WR_da 0x040000
WR_da 0x050000
WR_da 0x090003
WR_da 0x640000
WR_da 0x650000
WR_da 0x660000
WR_da 0x670000
WR_da 0x680000
WR_da 0x690000
WR_da 0x6a0000
WR_da 0x6b0000
WR_da 0x6c0000
WR_da 0x6d0000
WR_da 0x090003
Rd_da 0xe40000

您能帮助检查是否需要处理任何问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能否告诉我们、您是使用 DAC EVM 还是您自己的电路板设计?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的支持。

    或您自己的电路板设计?

    这是我自己的板。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我会在第二天左右尝试看看这个。 与此同时、您能让客户尝试将 DAC 置于恒定输入模式并将 NCO 设置为某个输出频率吗? 您可以让它们写入寄存器 0x2F (SPIDAC_TEST1)值0x01以将 DAC 置于恒定输入模式。 JESD 数据将被替换为0x30中的常数值(SPIDAC_TEST2)。 恒定信号(DC)与任何正弦信号混合时、都会提供正弦信号频率上的输出。 这意味着它们放入 NCO 中的字应该显示在 DAC 的输出端。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    客户方面是否有任何更新?  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    此外、您能解释一下所提供的初始寄存器的格式吗? 这是8位地址和16位数据吗?

    我无法使用客户的配置建立链路。 请为客户提供以下两个文件以供试用。 首先、请让他们在加载其配置之前运行 default_configuration.cfg 文件、以查看输出是否出现。 如果仍无法解决问题、请让客户尝试标题为562p5M_J4_9GSPS_8118.cfg 的第二种配置。 请注意、由于工艺不同、DAC IC 上的 PLL 可能需要与我的 DAC IC 所需的 PLL 值不同。

    谢谢,Chase