This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:具有 ZCU102EVB 的 AFE7950

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1250675/afe7950evm-afe7950-with-zcu102evb

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

早上好!  

我们希望在 X 带中测试 AFE7950。 是否可以将 AFE7950EVM 连接到 ZCU102EVB (Xilinx)? 我们可以使用任何参考设计来实现该目的吗? 是否已经开发了任何工具来在 X 带中生成任何信号?  

谢谢

弗朗西斯科·麦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    在 AFE79xx 加密文件夹中、您应该会看到一个名为"5-TI_JESD204_IP_REF_Designs"的部分、其中包含 AFE79xxEVM + ZCU102的参考设计。 请注意、并非这些参考设计使用 TI JESD204C IP、您必须通过以下页面请求访问该 IP。

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、

    大卫·查帕罗