This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700EVM:在中继器模式下启动

Guru**** 2514885 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1249686/afe7700evm-bringup-in-repeater-mode

器件型号:AFE7700EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7700

大家好、

我正在尝试启动 AFE7700 EVM 的中继器模式。 您能否分享以下评论中提到的设计?

以下是提及此评论的 TT: https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1167185/afe7700evm-sequence-to-set-internal-loopback-for-digital-data-and-check-patterns-generator-checker/4412653?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AFE7700EVM#4412653

谢谢。

贾斯万特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaswanth,

    可在以下位置下载中继器模式脚本: https://tidrive.ext.ti.com/u/-u0a5D3tGtDo7Rri/4a8a4145-8669-43a7-8e78-2ab07ae7bfd3?l

    访问代码: YGa16hF`

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    感谢您提供对脚本的访问。 按照下面所述的顺序操作后、我在日志窗口中观察到一些错误

    我已按照  setup.py、devInit.py 和 Bringup_repeaterMode.py 的顺序执行了 Latte 脚本。 我在日志中看到了一些故障。 我如何知道中继器模式在此工作? (提供日志屏幕截图以供参考)

    在针对类似问题发布的某个查询中(链接到查询: AFE7700EVM: 序列用于设置数字数据内部环回以及检查信号发生器和校验器-射频和微波论坛-射频和微波- TI E2E 支持论坛)、 您建议使用另一个名为 HW_RST.py 的脚本。 您能否提供这方面的内容、

    谢谢。

    贾斯万特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaswanth

    如您在前面的 e2e 文章中所提到的、如果 AFE 配置为预期、则在日志末尾、对于 DAC JESD-RX 0和  DAC JESD-RX 1链路状态、您应该会获得如下所示的预期 CS 和 FS 状态:

    CS State TX0:0b00001010。 预计为0b00001010
    FS 状态 TX0: 0b00000101。 预计为0b00000101

    其他 JESD 错误 可忽略。  

    但我看到出现了"SPI not working"错误。 如果在 EVM 上电后 AFE 未进行硬件复位、则可能会发生这种情况。  

    请按照 安全文件夹(www.ti.com/mysecuresoftware)上 Latte_Upgrade_Instructions.docx 的说明更新到最新版本的软件。  

    更新后的软件中提供了 HW_RST.py 脚本。 也可以按下 SW1按钮以在 EVM 中进行硬件复位 AFE、而不运行此脚本。  

    此致、

    维贾伊