This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:硬件设计为 FPGA+LMK04828+AFE7950。 下面是我的一些问题。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1251462/afe7950-hardware-design-is-fpga-lmk04828-afe7950-here-are-some-of-my-questions

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:LMK04828

我们的硬件设计为 FPGA+LMK04828+AFE7950。  LMK 芯片和 AFE 芯片的 SPI 接口直接连接到 FPGA、而无需通过 USB 连接到 PC。

下面是我的一些问题:

我已经修改了 baseFunc.c 中的某些函数。  但是、如何修改函数 giveSingleSysrefPulse?  这里的 sysRef 是否是硬件引脚? 我们的硬件设计现已连接到 LMK。

2. 我们注意到在 Latte 软件界面上、可以打开或关闭 TX/Rx/fb 通道。   但 AFE 还具有6个硬件引脚、用于控制 TX EN、RX EN 和 FB EN。 如果软件和硬件同时控制该通道、是否会发生冲突?

3. 这两个函数是什么:TI_afe79_overrideTdd、ti_afe79_overrideTddPins ?  这两个问题与我的第二个问题有关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    giveSingleSyrefPulse 函数应写入 LMK SPI 并请求 SYSREF 脉冲。 仅当 AFE 配置为脉冲或一次性 SYSREF 时、才需要执行此操作。 如果将 AFE 配置为连续 SYSREF、则不需要此函数、因为在 AFE 启动之前、SYSREF 应该已经在从 LMK 中运行。  

     在 Latte 中、我们将6个 GPIO 引脚配置为 TDD。 这些引脚将控制 ADC/DAC 是处于工作模式还是待机模式、省电模式。 也可以使用 SPI 写入将通道置于待机模式。 为此、您必须首先启用覆盖之前在 Latte 脚本中定义的 TDD 引脚的功能、然后您就可以设置被覆盖的 TDD 引脚的状态。  

    3.您展示的两个函数用于控制 TDD 是通过 SPI 还是 GPIO 引脚控制、以及覆盖值。  


    此致、

    大卫·查帕罗