This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:在 Versal VPK120上支持 AFE8000

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1254010/afe7950evm-support-for-afe8000-on-versal-vpk120

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000

支持团队现在拥有 JESD IP 的 Xilinx Versal 实现、可在 Versal 平台上使用、它们将用作参考(VCK190?)

支持团队是否有任何 Versal 平台上的 AFE8000预计发布日期?

是否有迁移到其他 Versal 参考平台的指南。例如 VCK190至 VPK120?

"据他们说, 它现在可以获得支持。 他们 已经在 Versal FPGA 上测试了 JESD 协议的某些模式、但并非所有模式。 ADC 上有一种模式仍在测试中、因此根据客户的要求、我们可能必须找到权变措施。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们目前正在支持 Versal 开发套件的参考设计、我们使用了 VCK190和 TI 数据转换器。 请使用以下链接提交 TI204c-IP 的申请、我们将与您合作、为您的模式和器件提供有效的参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、

    大卫·查帕罗