This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:AFE7071's 基带滤波器特性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1254197/afe7071-the-afe7071-s-baseband-filter-characteristics

器件型号:AFE7071

尊敬的所有人:

我想问 AFE7071的基带滤波器特性。

在数据表中、仅显示了滤波器特性规格表。

如果您拥有最宽的滤波器特性设置图、能否向我们提供?

此致、

Harunobu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晴信:

    数据表中的图36显示了对应于10MHz、~ 4MHz 和2.5MHz BB 滤波器带宽的程序设置0、4、8条件下的滤波器响应图。

    --- rjh